This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:有关模拟输入钳位电流的阐述

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009002/tms570ls1224-clarification-on-analog-input-clamp-current

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

我们的客户希望确认数据表和勘误表中所述的模拟输入钳位电流。

我使用的是 TMS570LS1224、在数据表中、有关"模拟输入钳位电流"的信息是、当输入电压超过 Vccad + 0、3V 时、它是一个值。 在勘误表中,有一些关于向输入通道注入电流的附加信息,它指出当输入电压超过 Vccad -0,3V 时会发生这种情况....

我想确保勘误表中的信息是正确的、它实际上是 Vccad - 0、3V、而不是 Vccad + 0、3V。 你能就此提出建议吗?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    模拟输入的有效值为 VSSAD≤VIN≤VCCAD。  

    表7-19中的 IAIK 列出了当输入超出有效范围 >VCCAD+0.3和 < VSSAD-0.3时的钳位电流

    勘误表建议将模拟输入限制为小于 VCCAD-0.3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!  

    最后一句是我需要确定的内容。 非常感谢您的快速回复。  

    此致、  
    Pavel Němec í a