This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:MTTFd

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009110/tms570ls0232-mttfd

器件型号:TMS570LS0232

在哪里可以找到此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MTTFd (发生危险故障的平均时间)用于 ISO13849中。  

    我们 FMEDA 中列出的指标适用于 IEC61508和 ISO26262。 您可以使用这些数据来估算 ISO 13849的参数。

    IEC 61508为安全相关系统提供4个安全完整性等级(SIL):SIL1、SIL2、SIL3和 SIL4。  安全相关系统的 SIL 分类取决于以下参数:  

    • 每小时故障概率 (PFH)
    • 安全故障比例 SFF)
    • 硬件容错(HFT)

    ISO 13849提供5个类别(Cat)和5个性能等级(PL):Cat B、CAT 1、... CAT 4;PL A、PL b、... PL e

    通常情况下、在 ISO 13849中、将 CAT 和 PL 级别分配给安全相关系统时、会使用以下参数:

    • MTTFd : 发生危险故障的平均时间
    • DCavg:平均诊断覆盖率

    ISO 13849使用 MTTFd 对通道安全进行量化、使用 PFH 对完整安全相关系统的安全进行量化。 您可以将 MTTFd 估算为1/PFH。

    请参阅 ISO 13849规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 ISO 13849:)。
    我们将针对 PL 应用估算这些参数。

    您能否共享您的 FMEDA、以便我们可以估算 ISO 13849的 MFFTd 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文档可在 safeTI 论坛上获取、因为它们只能在符合 safeTI NDA 的情况下才能访问。

    此页面包含指向所有安全相关 NDA 文档(访问需要 SafeTI NDA)的链接 :e2eprivate.ti.com/.../1105.aspx

    如果您没有 SafeTI NDA、请联系 TI 当地销售人员或 FAE。