This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:关于 RM46L852的传感器接口

Guru**** 2801335 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1008491/rm46l852-about-sensor-interface-of-rm46l852

器件型号:RM46L852

尊敬的

我想使用 RM46L852上的电机编码器和霍尔传感器输入。

查看上面的基准电路、一个特定端口被一个50欧姆电阻器隔离到 RM46L852。
有原因吗?
例如
DIMM-100连接器                              RM46L852
ETPWM7A   ----   50 Ω--   - ECAP5
                     ------- ---- --- ---- ---  -  ETPWM7A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    您可以使用 N2HET 端口或 ETPWM 端口生成 PWM 信号以进行电机控制、并使用 N2HET 或 ECAP 来捕获输入信号。 RM46具有两个内置12位 ADC 模块来对电流或电压进行采样。

    串联电阻用作端接器、以减少信号反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生

    感谢您的回复!

    这是否意味着 N2HET 和 ECAP 端口可以接受霍尔传感器和编码器输入?

    是否无需将 eQEP 端口用于编码器输入?

    两个端口(ECAP5和 ETPWM7A)用作参考原理图中的一个输入(ETPWM7A)。

    怀伊使用两个端口作为一个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="395442" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1008491/rm46l852-about-sensor-interface-of-rm46l852/3727954 #3727954"]

    两个端口(ECAP5和 ETPWM7A)用作参考原理图中的一个输入(ETPWM7A)。

    怀伊使用两个端口作为一个输入?

    [/报价]

    该控制是为两种不同的基板开发的、它们具有用于 J1连接器的不同引脚排列。 对于 DRV803x RevB EVM、J1引脚30和引脚80用于捕获霍尔传感器信号并路由到 ECAP5和 ECAP6。  

    [引用 userid="395442" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1008491/rm46l852-about-sensor-interface-of-rm46l852/3727954 #3727954"]这是否意味着 N2HET 和 ECAP 端口可以接受霍尔传感器和编码器输入?[/quot]

    您可以使用 ECAP 或 N2HET 来捕获霍尔传感器的信号。 N2HET 也可被设定为运行 eQEP。

    [引用 userid="395442" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1008491/rm46l852-about-sensor-interface-of-rm46l852/3727954 #3727954"]是否不需要使用 eQEP 端口进行编码器输入?

    您不必使用 eQEP。 但是、与使用 N2HET 相比、使用 ECAP 和 eQEP 更容易。