主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
我的 Launchpad XL2 (TMS570LC4357)有问题。 当处理器关闭看门狗并配置为复位时、系统似乎卡在"安全状态"中、系统暂停但不会再次启动(请注意、这不是中止)。 如果我在调试器处于该状态时连接调试器、我会看到 PC 设置为0、并且可以访问其他寄存器(例如确认由于看门狗而使系统复位)。 但是、在我按下"Reset"或 "PORRST"按钮或对器件进行下电上电之前、系统不会启动。 此外、当我猜测发生总线故障时、这似乎也会发生、即系统进入此停止状态。 我无法确认这确实是一个总线故障、因为当我尝试使以太网正常工作并且无法进行充分调试时、它会随机发生。
我有两个与此相关的问题。 首先、如何将系统配置为自动重新引导、而不是陷入此"安全状态"? 对于总线故障的情况、我更愿意触发中断、以便我可以检查导致问题的原因、是否有办法为此配置系统? 我一直在调查 ESM、但没有任何文档或界面会向我指出有用的方向。