This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网交换机吞吐量测试

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1008638/tm4c1294ncpdt-ethernet-switch-throughput-test

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

尊敬的 TI:

我们正在 设计中使用 TM4C129ENCPDT 芯片组。 通过 MDIO 接口、连接了 Marvel 的以太网交换机。 此交换机上配置了7个端口。

我们如何测试 ARM C4 MCU 上交换机的每个端口上的以太网吞吐量、该端口与 Windows 测试 PC 上运行的端口兼容?

要使用哪个 NDK 工具来测试性能?

此致、

Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有用于测试性能的 NDK 工具/实用程序。 如果您正在寻找基于 PC 的工具来生成数据包以对端口施加压力、则可以尝试数据包发送器。  https://packetsender.com/