This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无法在 Jetson NX 上安装 Uniflash

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006794/uniflash-unable-to-install-uniflash-on-jetson-nx

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

是否有关于在 Jetson NX 上安装 Uniflash 的说明?

我收到无法执行二进制文件:EXEC 格式错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 不可用于在基于 Arm 的主机上运行。  UniFlash 适用于运行 Windows/Linux/macOS 的 x86计算机。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 Jetson 上是否有任何刷写方式(即提供 ARM 二进制文件)。 命令行界面工具是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 的命令行界面也不适用于 Arm。   您正在尝试编程哪个器件?  我可以向该团队转发、因为他们可能还有其他解决方案可用于从 Arm 主机进行编程。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我正在尝试通过 Jetson NX 对 IWR6843ISK 进行编程。 如果您有一些其他解决方案用于在 Arm 主机上进行编程、那将会非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我将在雷达团队中循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 工具具有适用于 Windows、macOS 和 Linux 的安装程序。  

    您还可以在 以下位置尝试使用基于 Web 的 Uniflash 工具:https://dev.ti.com/uniflash/#!/

    我不确定是否已在 ARM 主机上进行验证、但欢迎您尝试查看它是否正常工作。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否认为您可以重新编译源代码、使其在 ARM 上受支持(或提供源代码)?  
    或者、您还有其他方法通过 ARM 进行闪存吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不管理 Uniflash 工具的源代码、因此我无法重新编译它、使其在 ARM 上受支持。

    您是否尝试了在线 Uniflash 工具?

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    有关 UniFlash 的问题在本主题前面已经得到了解答。  UniFlash 不可在 Arm 主机上运行。  这将涉及移植、构建和发布一个相当广泛的软件堆栈。  目前没有计划这样做。

    问题是在雷达中、我们是否有方法对该器件进行编程(可能通过非 JTAG 路径)、该编程可通过 Arm 等主机处理器完成。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IWR6843ISK 上运行代码需要使用 Uniflash 将 CCS 调试映像或应用程序二进制文件刷写到 EVM 中。 这是对器件进行编程的两个选项、都需要使用 Uniflash。

    此致、
    Kyle