This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:是否有任何方法可以通过 UART 来抽头 SPI 通信信号

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007397/tms570ls1224-is-there-any-way-to-tap-the-spi-communication-signals-through-uart

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们的客户正在 其应用中使用 TMS570LS1224、想知道 除了环回模式之外、是否有任何方法通过 UART 来轻触 SPI 通信信号? 他还想知道如何在没有示波器的情况下调试 SPI 接口?

我建议使用 USB2ANY、因为他没有示波器。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Danilo、

    简单的方法是使用内部回送或外部回送。 我不知道是否有转换器将 SPI 信号转换为 UART 信号。