This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-ETH:用于 Linux 的 EnergyTrace 命令行实用程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007156/tmdsemu110-eth-energytrace-command-line-utility-for-linux

器件型号:TMDSEMU110-ETH
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

TI 提供stune 用于 EnergyTrace 的命令行实用程序、但 仅在 Windows 上提供。

 Linux 上是否有可用的版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    该实用程序仅在 Windows 上受支持。 我们目前不支持 Linux。

    谢谢、
    Ashwini