This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSK3358:针对 AM335x 入门套件问题构建的 Yocto

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006698/tmdssk3358-yocto-build-for-am335x-starter-kit-issue

器件型号:TMDSSK3358

我将按照以下链接中提到的步骤为 AM335x 入门套件创建内核和 u-boot

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Building_the_SDK.html

它的构建正确、但当我尝试从 Yocto - sqlcipher 向 Linux 内核添加新库时、我会在构建本身遇到错误

请您向我指出正确的论坛、以便我可以分享错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465711" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1006698/tmdssk3358-yocto-build-for-am335x-starter-kit-issue "]您能不能将我指向正确的论坛,以便我可以分享错误

     处理器论坛 是获取有关此类错误的帮助的最佳场所。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 问题现已解决。  

    我从 GIT 获取了正确的 meta-webOS 分支。 必须注释掉与 QUEMU 相关的构建参数