This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PGE:在 ISR 例程中发生重启

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006988/tm4c1231h6pge-reboot-being-occurred-in-the-isr-routine

器件型号:TM4C1231H6PGE

您好,

实现了一个 ISR 例程并已将优先级设置为高电平(0x00)。

想知道的... 完成 ISR 是否有任何特定的时间限制或约束?

如果是,如果 ISR 需要更长的时间,会发生什么情况?

我在 ISR 中执行了一段代码来驱动 GPIO 并访问 I2C 以配置另一个从器件。

驱动 GPIO 是正确的,但没有发生与 I2C 相关的事务,并且单元将重新启动。

您能不能帮助您了解重新启动的可能原因、以及是否有任何方法可以避免重新启动。

谢谢,

Rohith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488729" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1006988/tm4c1231h6pge-reboot-being-occurred-in-the-isr-routine "]要完成 ISR 是否有任何特定的时间限制或约束?

    技术答案是否定的、但实际上、中断例程应该非常短、因为它们通常会阻止 CPU 处理其他中断。 (此器件确实支持嵌套中断、但这是一个更高级的主题。) 您提到代码正在执行重新引导。 这是否意味着它正在执行复位? 数据表中列出了复位源。 从您的描述中、它听起来像是启用了看门狗的代码、而您的长中断例程会使 CPU 无法馈送看门狗。 正确的解决方案是使中断例程保持较短的时间。 在中断例程中等待 I2C 传输完成是一个坏主意。 根据您在中断例程中执行的操作、您可以在中断例程中设置一个标志、然后在主循环中检查该标志。 然后、您在主循环中执行所有耗时的工作。 或者、如果情况是在 I2C 上发送或接收多个字节、则使用具有静态变量的 I2C 中断例程来跟踪状态。