This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:RAM 大小:数据表似乎提供了2种大小、也就是..

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006416/tms570ls0714-ram-size-datasheet-seems-gives-2-sizes-which-is-it

器件型号:TMS570LS0714

尝试将0714上的实际 RAM 大小置为有效。 数据表的开发比较具有:

128 KB

>但是,您可以转到内存映射,它具有:

。 96 K 个字节。  那是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS0714的两个封装(PGE 和 PZ)在 RAM 中都有128KB 的构建。