This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EEPROM 访问互连超时

Guru**** 2472990 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006039/tms570lc4357-interconnect-time-out-by-eeprom-accesses

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好 QJ、

很抱歉耽误你的时间。
请在附件中找到客户提供的 HalCoGen 配置费用。

e2e.ti.com/.../FEE-configuration.xlsx

客户生成了代码、"Number of FEE Blocks"=16、然后手动修改代码以将值更改为128。
虚拟扇区的数量为2、每个扇区的大小为16。
您在这里看到了任何问题吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改了 ti_fee_cfg.h 中块数量的定义:

    #define TI_FEE 数量块               128U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅 Excel 中有关 AR77单元格的图。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    明白了、谢谢。 您是否在其代码中有关于 FEE API 使用情况的更多信息?