This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用于 Segger 调试的 SVD

Guru**** 2585235 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006227/tms570ls3137-svd-for-segger-debug

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

我们需要 SVD 来使用 SEGGER 调试 TMS570LS3137、我们可以从何处下载它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指"Svc"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SVD 文件在臭氧(Segger 调试工具)中用于访问外设寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    不、我没有用于 Segger 工具的此类文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488464" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1006227/tms570ls3137-svd-for-segger-debug/3717620 #3717620"]否,SVD 文件在 Ozone (Segger 调试工具)中用于访问外设寄存器

    我找到 了 https://github.com/dhoove/tixml2svd 、它可能能够使用 TI XML 为 TMS570LS3137生成一个 SVD 文件( /ccs/ccs_base/common/targetdb/devices/tms570ls3137.xml)。 tixml2svd 提到的自述文件仅在  MSP430、MSP432和 CC*无线设备上进行了测试,因此不确定是否需要进行更改才能转换 Hercules 设备的 TI XML。