This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有复位功能的 CD74AC175M96有源四路 D 类触发器

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006321/cd74ac175m96-active-quad-d-type-flip-flops-with-reset

尊敬的先生,我们来自 Kaynes Technology Mysore。 我刚才也表示了这种怀疑。  我们与亚利桑那州 Prescott Honeywell 开展了一个 PCBA 项目来制造传感器。  为此、我们必须使用您的器件型号  

CD74AC175M96

具有复位功能的四路 D 类触发器

这是您的器件型号、但上面的字段中识别了爬虫程序、因此我选择了"无器件型号"选项。

最初、我们被 Rochester Electronics 推荐了一款过时产品、该产品必须经过全面的100%器件筛选测试。 我们与 Honeywell 签订的合同每年销售900件、因此我们将每年向 TI 采购9000件以上器件。

我们对罗切斯特器件的筛选出问题、该器件已使用20年、但未通过可焊性测试。

在您器件型号的 Honeywell 文档中、该文档指出、需要进行筛查测试 、这是由 OEM 决定的、在本例中为 TI。

主席先生,我想请你提供意见,因为甄别测试的费用实在太高,对我们来说,这是非常有价值的。

此致、

Air Commodore Ki Ravi

副总裁

Kaynes Technology

印度迈索尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要查找的器件型号实际上是 CD74AC175。 M96标识出它是卷带形式的。  
    此器件不是过时的、您可以 直接从 TI store 的产品页面订购、库存充足。

    请告诉我是否还有其他可以帮助您的事情。

    谢谢、
    Rami Mooti