This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将 DMM-和 RTP 接口的引脚用作 GPIO

Guru**** 2474710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1005890/tms570lc4357-using-the-pins-of-the-dmm--and-rtp-interface-as-gpio

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我们希望将 RTP 和 DMM 模块的引脚用作 GPIO、但安全手册提到了安全措施 DMM1"禁用 DMM 引脚接口"和 RTP1"禁用 RTP 引脚接口"
此外、本手册第6.39.1节中规定:
"为了进行 FIT 估算和安全使用、该模块被严格视为与调试/跟踪相关的模块、即使仅用作 GPIO、也不考虑在应用运行时的有效使用"  

(Q1)是否应该不使用 RTP 和 DMM 引脚、或者是否有方法允许我们将这些引脚用作 GPIO?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    RTP 和 DMM 旨在用于汽车系统开发中的算法校准和测量。  预计在生产应用程序执行期间 DMM 和 RTP 会被禁用。 如果模块被禁用、RTP/DMM 引脚不能被用作 GIO。