This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCAN1至 DCAN 4

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161127/tms570lc4357-dcan1-through-dcan-4

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TCAN330

还可以…

这似乎是一个愚蠢的问题…

我们有 2 个 TMS570LC4357 Launchpad、 其中 DCAN1至 DCAN 4连接到 TCAN330收发器。 (每个 DCAN 通道一个收发器)...(例如、 两个相同的设置.launchpad 与 x)收发器。  

TCAN330的静默引脚被拉至接地、因此我们处于完全发送/接收模式

每个收发器上都有一个典型的120欧姆端接电阻。60欧姆的分接电阻、中央接地的电容为4700pF、能够将端接器输入/输出总线。

我们运行的代码基本上在总线上发送数据,而 xex收 发器应该来回发送数据…

我们将"SetupA"、DCAN4连接到 SetupB DCAN4 (即直接连接到 DCAN4上的一个 Launchpad 设置上的 DCAN4)

我们运行代码...一切正常

DCAN3...DCAN3至 DCAN 3也是如此

对于 DCAN 2..DCAN2至 DCAN2也是如此

但是

当我们在 DCAN1....(即直接连接到另一个 LaunchPad 设置 DCAN1的一个 LaunchPad 设置上的 DCAN1)上执行此操作时、

没有什么… 请参阅总线上的流量...但设置似乎从未确认总线上存在"接收器"。

然后,如果我们在 buss....it 上附加一个 Kvaser Leaflite,似乎可以... (不要为 DCAN2-4执行此操作)

我缺少什么?????

已检查整个系统的导通性、已验证收发器工作情况、已交换 launchpad 卡..

????

请注意...我们一直以500Kbps ...高达750Kbps ...的速率运行所有这些测试 我们确实希望以1Mbps 的最大速度运行总线(DCAN1到 DCAN4)

有什么建议?...

感谢您的任何见解...

一如既往的感谢你们的帮助!!!!

谢谢你