This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:针对边沿或电平触发的外部中断

Guru**** 2847070 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161054/tm4c1230h6pm-external-interrupt-for-edge-or-level-triggered

器件型号:TM4C1230H6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我有一个关于 TM4C1230H6PMIR MCU 的技术问题

我正在寻找 MCU 上的一些引脚、它们用作边沿或电平触发的外部中断。

根据数据表的理解、任何引脚都可以用作中断、对吧? 但我想与您确认。

另一个问题是、如果我使用外部晶体、那么在选择电容器和晶体时需要注意哪些事项?"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="522868" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161054/tm4c1230h6pm-external-interrupt-for-edge-or-level-triggered ]根据数据表的理解、任何引脚都可以用作中断权限? 但我想与您确认

    是的、任何 GPIO 引脚都可以用作中断。 请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\interrupts 示例。

    [引用 userid="522868" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161054/tm4c1230h6pm-external-interrupt-for-edge-or-level-triggered "]

    另一个问题是、如果我使用外部晶体、那么在选择电容器和晶体时需要注意哪些事项?"

    [/报价]

    有关详细信息、请参阅主振荡器规格数据表。 下面是屏幕截图。  

    另请参阅数据表中的晶体参数表、其中列出了已仿真并确认在主振荡器规格范围内运行的晶体的器件型号。  

    TM4C123系统设计指南的第3.7节 也将有助于 为晶体选择电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    感谢您的及时响应。 请参阅我们客户的反馈。

    "非常感谢您提供的详细信息。  
    可以分配给 MCU 的外部中断数量是否有任何限制?"
    请提供建议。 感谢您的支持。
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="522868" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161054/tm4c1230h6pm-external-interrupt-for-edge-or-level-triggered/4366557 #4366557"]
    可以分配给 MCU 的外部中断数量是否有任何限制?"
    [/报价]

     唯一的限制是器件中支持 GPIO 的中断引脚的数量。 您只需参考数据表、了解所选器件上可用的 GPIO 引脚。 它们都可以中断。