This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:双端口 ICSSG SDK 08.04

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160371/mcu-plus-sdk-am243x-dual-port-icssg-sdk-08-04

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

尊敬的 TI 专家:

对于最后一个 SDK 版本(08.03) 、我们收到了一个补丁、用于在 开关模式下使用 ICSSG 运行 LWIP 堆栈(链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098183/am2432-emac-mode-switch-in-combination-with-lwip-stack)  

此补丁是否已集成到 SDK 版本08.04中?  
不是、我们可以获得此补丁的更新版本吗?  

提前感谢、致以诚挚的问候
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    此补丁将合并到 SDK 官方版本8.5中、该版本计划于2022年12月中旬推出。

    我将通过 tommorow 分享增补程序的更新版本。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。  

    我们期待着获得该补丁。  

    BR
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到以下补丁:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/patch_5F00_icssg_5F00_switch_5F00_v1.tar.xz

    请告诉我这是否适合您

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    我们应用了它在 EVM 上似乎可以正常工作的补丁。

    除此之外、我们在应用补丁时还遇到了以下问题:  

    • 修补程序中似乎还有当前 SDK 中不存在的文件部分(08.04)

      • enet/core/lwipif/src/v2/-->只有 V1而不是 V2的文件夹
      • 这些文件是 am64x SDK 的一部分
      • .project 文件夹中的.js 文件、我们不存在这些文件

    上述文件中是否有任何与我们相关的文件?
    再次感谢您的快速帮助。

    BR  
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    [引用 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160371/mcu-plus-sdk-am243x-dual-port-icssg-sdk-08-04/4365126 #4365126"]
    • enet/core/lwipif/src/v2/-->只有 V1而不是 V2的文件夹
    • 这些文件是 am64x SDK 的一部分
    [/报价]

    以上两项不重要、因为 am243不需要 V2文件夹、并且由于您使用 am243、ams64相关文件夹、您可以忽略它们。

    [引用.project 文件夹中不存在的 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160371/mcu-plus-sdk-am243x-dual-port-icssg-sdk-08-04/4365126 #4365126"]js 文件

    您的案例不需要这样做。

    [引用 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160371/mcu-plus-sdk-am243x-dual-port-icssg-sdk-08-04/4365126 #4365126"]提到的任何文件是否与我们相关?

    您可以忽略。

    BR

    Nilabh A.