Code Composer Studio 11.2.0.00007
今天、系统自动接收到 Arm 编译器工具 v20.2.7.LTS 的更新。 所有 TI 软件的安装路径为/opt/ti. 这包括(显示2级深):
/opt/ti
├──ccs1120
│ ├──Code Composer Studio 11.2.0.desktop
│ ├──CCS
│ └──xdctools_3_62_01_16_core
└──simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02
├──changelog.html
├──文档
├──示例
├──Imports.mak
μ├──内核
├──license_simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.txt
├──manifest_simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.html
├──release_notes_simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.html
├──simplelinkmsp432p4sdk_3_40_01_02.log
μ├──源
├──工具
├──卸载
└──uninstall.dat
安装更新后、我的任何项目都不会编译、因为/opt/ti 的路径与我的首选项不一致。 这意味着找不到 SDK。
上次我更新 Linux 安装时(在从 openSUSE Leap 15.0到15.4的全新硬盘上)、我安装了 CCS 11.2。 CCS 的新安装发现 SDK 路径还可以。 我只需更改所有工程中的编译设置、即可使用新的3.40.1.02。 我的 SDK 安装一直在/opt/ti 中(在 Leap 15.0上的 CCS 9.3下,现在在 Leap 15.4上的 CCS 11.2下)所有项目的编译设置都需要从3.30.00.13更新到3.40.1.02,但这只是需要从下拉框中选择新版本-- CCS 11.2知道它的位置。
但是、在今天自动更新到 Arm 编译器工具 v20.2.7.LTS 后、CCS 不再在/opt/ti 中进行查看、该配置消失了。 我必须手动添加/opt/ti 作为搜索设置-> Code Composer Studio ->产品->产品查找路径--这是我以前从未做过的事情。 不安装(CCS 9.3或11.2)、也不安装我安装的 SDK 的任何版本。 此屏幕截图显示了更新后丢失和必须添加的设置:

这似乎是今天自动安装的 Arm 编译器工具 v20.2.7.LTS 更新中的一个错误。 请告诉我是否有日志或我可以发送的任何其他内容(您可能需要告诉我在哪里查找日志)。 我很乐意发送您需要的任何信息。