This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:SAFETI-HALCOGEN-CSP

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003157/safeti-halcogen-csp-safeti-halcogen-csp

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想问一下 HALCoGen IDE 04.07.01在生成 HAL 源代码时遵循了什么 ISO/IEC 标准? 我在文件中没有发现任何资料澄清了这一问题。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    SafeTI 软件的开发遵循 ISO 26262和 IEC 61508。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的时间。 我的问题与诸如 ISO/IEC 9899:201x 等 C 语言编程标准有关。 我假设 HALCoGen 遵循 C 编程标准、该标准用于生成 HAL 源代码。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    此 HALCOGen 工具是使用软件开发流程(QRAS AP00210流程)开发的、该流程经过认证、可用于构建符合 IEC61508 (最高 SIL3)标准的功能安全应用。 请注意、软件组件本身未经认证。

    请查看"适用于 Hercules 系列微控制器的 HALCoGen 软件安全手册用户指南"。 其中包括软件开发所遵循的 Misra 规则列表。 我不知道遵循哪个 C 编程标准的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的支持和响应。

    此致、

    Peter