This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:参考设计

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C1230D5PM, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004396/tm4c1230d5pm-reference-design

器件型号:TM4C1230D5PM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLTM4C123GH6PMTM4C123

我正在寻找 TMC1230D5PM 的参考设计。  

特别是晶体布置以及建议 的电源和去耦合、电容器位置、如何处理未使用的引脚等

我意识  到、其中的大部分可能是通过仔细研究用户手册得出的、但我希望尽快提高速度。

 EK-TM4C123GXL Launchpad 使用不同的芯片和32.768kHz 晶体、因此这对我没有帮助(除非有人确认它们是等效器件)。

提前感谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     请在下面找到 EK-TM4C123GXL LaunchPad 上 TM4C1230D5PM 和 TM4C123GH6PM 之间的差异。 它们是具有不同配置的相同硅片。 您可以在 应用程序上参考 EK-TM4C123GXL 的 TivaWare 示例。  

    这是我们不再销售和支持的 TM4C123的另一个电路板。 但是、如果您想参考原理图、您可以这样做。 它采用与 TM4C1230D5PM 不同的封装。

    e2e.ti.com/.../7317.dk_5F00_tm4c123-user-guide-spmu357b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487839" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004396/tm4c1230d5pm-reference-design ]特别是晶体布置以及推荐 的电源和去耦合、电容器位置、如何处理未使用的引脚等、等等[/引用]

    TM4C123x 系列 Tiva C 系列微控制器的系统设计指南 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、我们已经拥有了所有这些文档、但这不是一个好的参考设计。   最后、我们 仔细研究了所有文档、LaunchPad 原理图和布局。