This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:TM4C123AH6PM 是否有 USB 模块

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123AH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1005248/tm4c123ah6pm-does-tm4c123ah6pm-has-a-usb-module

器件型号:TM4C123AH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

大家好、

我们的客户希望确认  TM4C123AH6PM 是否 具有 USB 模块。  数据表显示有一个通用串行总线外设存在(PPUSB)寄存器、但不清楚连接了微控制器的哪些引脚。  类似器件 TM4C123GH6PM 的数据表 显示了 USB D+和 D-、但 TM4C123AH6PM 中未显示。 您能否确认 TM4C123AH6PM 是否具有 USB 模块?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     请参阅产品选择指南。  https://www.ti.com/lit/spmt285

    TM4C123AH6PM 没有 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您分享产品选择指南。 我想向 客户推荐 TM4C123GH6PM。 器   件列表显示 TM4C123GH6PM 没有 USB、但在同一文档的第4页、它显示 EK-TM4C123GXL LaunchPad 评估套件具有 USB 连接器。 这是否是列表中的错误?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1005248/tm4c123ah6pm-does-tm4c123ah6pm-has-a-usb-module/3714226 #3714226"]器件列表显示 TM4C123GH6PM 没有 USB

      https://www.ti.com/lit/spmt285中 TM4C 产品选择器中的"USB D、H 或 O"列 有点令人困惑。

    我最初读取  TM4C123GH6PM 的"USB D、H、或 O"条目、该条目具有"零"、这意味着没有 USB 接口。 实际上、条目是字母 O

    文档中未指定"USB D、H 或 O"列条目的含义、但我猜的含义如下:

    USB D、H 或 O 含义
    - 不支持 USB
    D USB 器件支持
    h USB 主机支持
    o USB  OTG (OTG)/Host/Device 支持
    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1005248/tm4c123ah6pm-does-tm4c123ah6pm-has-a-usb-module/3714226 #3714226"]列表中是否存在错误?

    如上所述、我认为列表中 USB 器件支持的含义可以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     切斯特是正确的。 TM4C123GH6PM 可以支持  OTG/主机/器件。 生产选择指南中的字母“O”在文档中看起来像“0”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles 和 Chester、

    非常感谢您的确认和澄清。 我会向  客户推荐 TM4C123GH6PM。

    此致、

    Danilo