This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:关于 CPU 硬件的安全

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004329/tms570ls0432-about-the-safety-of-cpu-hardware

器件型号:TMS570LS0432

尊敬的  

团队

很抱歉。我有一些问题,谢谢。

1。

如果启动自检通过、则为 sys_startup.c  

我能解释一下 CPU 的硬件可以、我可以使用 ECC 和硬件 CRC

2.

当 CPU 运行时,自硬件检查的工作原理,它工作吗? 它是否需要软件触发器? 是自动检查吗?

3.

CPU 运行时,如果硬件错误,将发生什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅安全手册附录 A。 CPU 部分列出了所有可能的诊断测试和诊断测试。 SRAM 和闪存部分包括针对闪存/SRAM ECC 的诊断测试。

      例如、如果以下测试通过、则可信任 CPU 执行代码: CPU 自检、STC 自检、CCM 自检

      STC 自检: 确保 CPU 自检控制器能够实际检测 CPU 内部的故障

      CCM 自检:确保 CCM-R4F 按预期工作。

    2.您是指 CPU 自检吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想知道 CPU 是否有一种机制、它使用硬件来随时检查、而不会触发软件。 硬件检查始终可以运行。 例如、安全库中 CPU 自检和 STC 自检中的 API 函数需要 由软件调用周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要定期 STC 自检和 PBIST、请与您的评估员核实。 在大多数用例中、在引导时一次性执行就足够好了。 之后、用于 SRAM 的 CPU 锁步和 ECC 逻辑将执行连续诊断。  

    对于锁步内核、第二个内核持续执行与主内核相同的指令/代码、并且每个内核的输出通过内核比较模块(CCM-R4F)持续比较。  锁步诊断在加电复位后持续运行。 如果两个内核中的一个出现故障、则诊断(比较)将捕获此故障。 此外、代码执行被延迟2.5个周期来提供时间多样性、并且内核彼此翻转和旋转以提供物理多样性、并且每个内核都有一个专用的电源环来提供功率多样性。 这一概念经过了深思熟虑、许多认证实体已经审查并已被广泛接受。  

    在复位后 CPU 运行的第一个周期内、有必要执行一个短初始化代码、此代码将所有 CPU 寄存器设定为一个已知状态。 (  _coreInitRegisters_())

    关于 PBIST、在启动时一次性执行证明了整个 RAM 的完整性。 在应用程序运行期间、SECDED 接管为活动诊断并防止/通知 RAM 出现的任何问题。 请注意、PBIST 不是设计为定期运行、因为它是一个破坏性测试。 需要在 sys_startup.c (_coreEnableRamEcc_())中启用 SRAM 的 ECC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

     如果两个内核中的一个出现故障、则诊断(比较)将捕获此故障。

    如果存在故障、则会出现何种响应、是否通过错误引脚进行?
    如果我没有使用 TPS65381、则此诊断不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    TMS570芯片架构和故障报告的基础是将 nERROR 引脚置为有效、以便通知外部系统并采取适当的操作。 在许多情况下、我们假设将进行复位以校正可能导致故障的任何瞬态故障、因此 nERROR 的置位旨在为此向外部发出信号(因此 HFT = 0)。