This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Tiva TM4C123G 解决 ADC 问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1001739/problem-adc-with-tiva-tm4c123g

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
大家好、我叫 Yohan guerraz、我目前正在 Valeo 的工作研究中。

我的公司实施了一个项目、该项目包含使用 Tiva TM4C123G 恢复电池电压、该项目将具有多种功能、包括 ADC。 

我的问题如下:

1-我不理解我们如何定义/使用 Tiva 上的引脚(如何在我的程序中获取有关特定引脚的信息)。

2 -我不是很了解 ADC 在 Tiva 上的工作原理我有一个 ADC 项目示例、但我在互联网上没有找到太多的解释。

如果您有答案,可以帮我吗? 

提前感谢您花时间解决我的问题。

因此、 

Guerraz Yohan
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guerraz、您好!

    我建议您从 以下网址下载 TivaWare:https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    获得 TivaWare 后、我们有多个 ADC 示例供您参考、以了解有关 ADC 的更多信息。

    我建议您在 TivaWare 安装中查看以下两个项目:

    • examples\peripherals\adc\single_ended.c
    • 示例\boards\ek-tm4c123gxl\adc_udma_pingpong

    我们还在 DriverLib 的用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu298中提供了 ADC 外设的 API 文档

    最后、您可以参考 Stellaris MCU 上的此应用手册、了解如何使用 ADC、TM4C MCU 中的 ADC 模块是相同的: https://www.ti.com/lit/pdf/spma001

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ralph Jacobi 首先感谢你的回答,这对我帮助很大,很抱歉我没有回答。
    但是,我提出了一个新问题。 我想知道是否可以将几个 AINX 与 SSMUX3一起使用并使用相同的功能、或者我是否必须为每个 AINX 重新创建配置功能、因为现在我可以在 AIN9上应用我的 ADC?
    提前感谢 Guerraz Yohan 的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan、

    今天是美国的假期,明天我也会外出。   我将在星期三返回时作出答复。 或者、您可以打开有关此问题的新主题、我的一位同事可能会更快地回答该问题。