This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:预编译驱动程序库

Guru**** 2540600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004945/msp432e401y-prebuilt-driver-lib

器件型号:MSP432E401Y

我在 TI SDK 目录下看到.sources/ti/drivers/lib/  文件:

drivers_msp432e4.aem4f

drivers_msp432e4.am4fg

drivers_msp432e4.arm4f

我可以进行猜测、但有人能告诉我这些库中的每个库的具体用途(目标)。

我需要链接到驱动程序库、但不要链接到哪一个。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SimpleLink Academy 是有关 MSP432E 的入门培训: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADLCiY8-giosk.OGs055kA__J4.hfJy__LATEST。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些是构建的驱动程序库。 我有一个项目需要与驱动程序库链接... 但哪一个呢?

    我需要知道后缀 (扩展名)的重要性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜它是 DPL、FreeRTOS、TIRTOS 和 NORTOS 各有一个、但哪一个是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="8238" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004945/msp432e401y-prebuilt-driver-lib/3713426 #3713426"]我需要知道后缀 的重要性(扩展名)[/quot]

    查看 /simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12安装时 、source/ti/drivers/package.xs 具有以下内容、其中显示了如何为驱动程序库构建后缀:

        else if (Program.cpu.deviceName.match(/MSP432E4.*/)) {
            driverString = "_msp432e4";
        }
        else {
            throw ("Driver not found for this device " + Program.cpu.deviceName +
                   " and target " + Program.build.target.suffix);
        }
    
        targetSuffix = ".a" + Program.build.target.suffix + ";";
    
        retString += driversBase + "/lib/drivers" + driverString + targetSuffix;

    因此、后缀包含使用 Program.build.target.suffix 的值构建的变体。

    source/ti/drivers/package/build.cfg 具有以下内容:

    pkg.build.libDesc = [
        [
            'lib/drivers_msp432e4.aem4f',
            {
                target: 'ti.targets.arm.elf.M4F',
                suffix: 'em4f'
            }
        ],
        [
            'lib/drivers_msp432e4.am4fg',
            {
                target: 'gnu.targets.arm.M4F',
                suffix: 'm4fg'
            }
        ],
        [
            'lib/drivers_msp432e4.arm4f',
            {
                target: 'iar.targets.arm.M4F',
                suffix: 'rm4f'
            }
        ],
    ];

    上面的显示了用于不同编译器- TI、GNU 和 IAR 的后缀。

    我似乎找不到解释库后缀的文档链接、因此查看了驱动程序的构建配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91588" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004945/msp432e401y-prebuilt-driver-lib/3714265 #3714265"]因此,上面的内容似乎显示了不同编译器(TI、GNU 和 IAR)的后缀。

    作为一种交叉检查方法、使用 objdump 查找 每个库的 DW_at_Producer 标记:

    $ objdump --dwarf ~/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/source/ti/drivers/lib/drivers_msp432e4.aem4f 2>/dev/null|grep DW_AT_producer | head -1
        <91>   DW_AT_producer    : TI TI ARM G3 C/C++ Codegen Unix v20.2.1.LTS Copyright (c) 1996-2018 Texas Instruments Incorporated
    

    $ objdump --dwarf ~/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/source/ti/drivers/lib/drivers_msp432e4.am4fg 2>/dev/null|grep DW_AT_producer | head -1
        <c>   DW_AT_producer    : (indirect string, offset: 0xe6): GNU C17 9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599] -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mabi=aapcs -march=armv7e-m+fp -g -g -O2 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-isolate-erroneous-paths-dereference
    

    $ objdump --dwarf ~/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/source/ti/drivers/lib/drivers_msp432e4.arm4f 2>/dev/null|grep DW_AT_producer | head -1
        <8c>   DW_AT_producer    : IAR ANSI C/C++ Compiler V8.50.1.245/LNX for ARM
    

    这确认了使用不同的编译器来创建每个库。