This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:无法连接 CCS

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004701/tmdxrm57lhdk-cannot-connect-ccs

器件型号:TMDXRM57LHDK

您好!

我的客户正在尝试将 TMDXRM57LHDK 与 CCS 10.3.1连接。
他在测试连接时出现以下错误。

Ω_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO 无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)软打开控制器时发生错误。

失败的原因是什么?
当电路板使用 USB 电缆连接到 PC 时、可将其识别为"XDS100debuging probe"。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro San、

    您的客户是否使用 HDK 内置 xds100v2仿真器或外部 xds200仿真器? 如果使用了内置仿真器、则在目标配置中选择了哪个仿真器:xds100v2或 xds200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    客户使用内置 XDS100。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Windows 系统设备管理器、正确安装 xds100v2后、XDS100应如下图所示:

    如果 XDS100未显示在 Windows 设备管理器中、则 xds100v2可能未正确编程。

    1.您可以运行该实用程序 以了解在器件中对哪些 VID/PID 进行编程。 该实用程序位于以下目录:

    CCS_INSTALL_DIR\ccs1030\ccs\ccs_base\con\csif\

    2.检查 USB 电缆或更改仿真器所连接的 USB 端口  

    3.对目标板进行下电上电(HDK)

    4.您可能需要检查是否使用 FTDI 工具对 VID/PID EEPROM 进行了正确编程:FT_PROG

    https://ftdichip.com/utilities/

    FT_PROG Gui-->设备-->扫描和解析: