您好!
我的客户正在尝试将 TMDXRM57LHDK 与 CCS 10.3.1连接。
他在测试连接时出现以下错误。
E Ω_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO 无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)软打开控制器时发生错误。
失败的原因是什么?
当电路板使用 USB 电缆连接到 PC 时、可将其识别为"XDS100debuging probe"。
谢谢、此致、
田志郎一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在尝试将 TMDXRM57LHDK 与 CCS 10.3.1连接。
他在测试连接时出现以下错误。
E Ω_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO 无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)软打开控制器时发生错误。
失败的原因是什么?
当电路板使用 USB 电缆连接到 PC 时、可将其识别为"XDS100debuging probe"。
谢谢、此致、
田志郎一郎
请检查 Windows 系统设备管理器、正确安装 xds100v2后、XDS100应如下图所示:
如果 XDS100未显示在 Windows 设备管理器中、则 xds100v2可能未正确编程。
1.您可以运行该实用程序 以了解在器件中对哪些 VID/PID 进行编程。 该实用程序位于以下目录:
CCS_INSTALL_DIR\ccs1030\ccs\ccs_base\con\csif\
2.检查 USB 电缆或更改仿真器所连接的 USB 端口
3.对目标板进行下电上电(HDK)
4.您可能需要检查是否使用 FTDI 工具对 VID/PID EEPROM 进行了正确编程:FT_PROG
https://ftdichip.com/utilities/
FT_PROG Gui-->设备-->扫描和解析: