This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:F021闪存 API 验证

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1005121/tms570ls1224-f021-flash-api-validation

器件型号:TMS570LS1224

您好!

根据 DO-178C (DAD-A)规范、我们将 TMS570LS1224用作航空电子设备中的控制 CPU。 我们有义务验证100%代码覆盖率、决策覆盖率等 我们还需要擦除/编程闪存。 因此需要 F021闪存 API 库。

我想礼貌地向 TI 寻求帮助。 我们要么需要获取库所需的所有测试验证文档、要么需要查看库源代码 来自行执行测试。 另一种方法是获取数据表以对所需的所有代码进行编程。 这些选项中是否有任何可能?

此致、

Tomas