This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RM46L852CZWTT

Guru**** 2812435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1001500/rm46l852-rm46l852czwtt

器件型号:RM46L852

你(们)好

我们想在 TI store 上购买 RM46L852CZWTT、但 显示了一条错误 消息、并显示以下消息。

因此、我致电 TI store 支持团队并确认 RM46L852CZWTT 仍在1585新加坡航运中心库存

请您检查并建议我们如何购买它?

 

由于合规性、我们没有足够的库存来配送您的订单。 请从购物车中删除 RM46L852CZWTT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查了 TI store。   库存中仅提供1142件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang - San

    感谢您的快速反馈。

    是的、我们  已确认库存1142件、并已在 Frinday 继续购买。 但是、我们无法购买具有以下错误消息的1142件。 您能给您提供 cinfrim 的建议,并告诉您如何购买 ?

     来自 TI store 的消息

    由于合规性、我们没有足够的库存来配送您的订单。 请从购物车中删除 RM46L852CZWTT。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITo-SAN -我是否可以询问您指出此产品将用于什么终端设备或应用?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 应用是 Serbo 放大器。细分市场是工业市场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    VC 正与 TI store 团队合作、以了解其中发生的情况。 VC 将通过 电子邮件向您和 Hara-San 发送更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang - San

    感谢您的支持、我们将与 Hara-San 沟通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito-San -很抱歉让您感到不安、您能否将错误的屏幕截图发送给 Hara-San。  根据 TI store 团队的意见、向日本发货不应有任何限制、因此我们需要对此采取后续行动

    Rgds

    VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VC-SAN:感谢您的支持。 昨天、我们成功通过 TI store 购买了产品、没有收到任何错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 感谢 Daisuke-San 的更新。