This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:为 EK-TM4C129EXL 创建定制引导加载程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C129ENCPDT, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004075/tm4c129encpdt-create-custom-bootloader-for-ek-tm4c129exl

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他部件:MSP432E401YEK-TM4C129EXL

大家好、

首先,请允许我感谢你们在这一大流行病下为我们所做的一切努力。
我之所以打开此主题、是因为以下原因。 我们正在为 TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 开发软件、并遇到一些问题。
我想为 EK-TM4C129EXL 创建一个定制的引导加载程序。
在开发阶段、我从 TivaWare_C_Series-2.2.0.295中获取了 boot_EMAC_FLASH 示例。  
我修改了 BL_config.h 未注释 #define BL_INIT_FN_HOOK 和 #define BL_CHECK_UPDATE_FN_HOOK。  
我编写了自己的函数。


首先、我想确保这些函数正在运行、因此使用了一个简单的闪烁函数。

void MyInitFunc(void){


            volatile uint32_t ui32Loop;

           //
           // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
           //
           ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);

           //
           // Check if the peripheral access is enabled.
           //
           while(!ROM_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))
           {
           }

           //
           // Enable the GPIO pin for the LED (PN0).  Set the direction as output, and
           // enable the GPIO pin for digital function.
           //
           ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0);

           //
           // Loop forever.
           //

           volatile  uint16_t xi;

           for( xi = 0; xi <100; xi++)
           {
               //
               // Turn on the LED.
               //
               ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);

               //
               // Delay for a bit.
               //
               for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 500000; ui32Loop++)
               {
               }

               //
               // Turn off the LED.
               //
               ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0x0);

               //
               // Delay for a bit.
               //
               for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 500000; ui32Loop++)
               {
               }
        }

}

在最初的试验中、没有发生任何事情。 之后、我尝试对其进行调试、但有点棘手、我意识到引导加载程序卡住了。
我尝试了一些更改(使用了 volatile)和 prev。 插入的代码可以在调试模式下运行。

但是、当我尝试在独立模式下运行器件时、不会闪烁、会注意到发生了什么情况。 器件已完全重新读取 PRV。  

或多或少、我很高兴、因为在调试模式下它可以正常工作。 因此、我的微型项目中的第二步就完成了。

下面是我在 BL_CONFIG.h 中修改的内容:

  • #define BL_CHECK_UPDATE_FN_Hook DetermineBootSeq
  • #define BL_INIT_FN_Hook MyStartFunc

我编写了自定义 BL_CHECK_UPDATE_FN_HOOK 以检查指定地址处的 EEPROM 内容。

uint32_t DetermineBootSeq(void){

    uint32_t ui32EEPROMInit;
    uint32_t ReadCustomBLFlags[2];
    //
    // Enable the EEPROM module.
    //
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);
    //
    // Wait for the EEPROM module to be ready.
    //
    while (!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0))
    {
    }
    //
    // Wait for the EEPROM Initialization to complete
    //
    ui32EEPROMInit = EEPROMInit();
    //
    // Check if the EEPROM Initialization returned an error
    // and inform the application
    //
    if (ui32EEPROMInit != EEPROM_INIT_OK)
    {
        while (1)
        {
        }
    }
    //  //Get the EEPROMSize +
    //READ some data FROM THE LAST 2 WORD OF the EEPROM
    //
    //uint32_t EepromMaxSize = EEPROMSizeGet();
    EEPROMRead(ReadCustomBLFlags, BL_CUSTOME_FLAGS_ADDRESS,
               sizeof(ReadCustomBLFlags));

    if (ReadCustomBLFlags[BL_ALWAYS_RUN_ADDRESS] == BL_ALWAYS_RUN)
    {
        return (1);
    }
    else
    {
        if (ReadCustomBLFlags[BL_UPDATE_STATUS_ADDRESS] == BL_UPDATE_END)
        {
            //
            // See if the first location is 0xfffffffff or something that does not
            // look like a stack pointer, or if the second location is 0xffffffff or
            // something that does not look like a reset vector.
            //
          volatile  uint32_t *pui32App;
            pui32App = (uint32_t*) APP_START_ADDRESS;
            if ((pui32App[0] == 0xffffffff)
                    || ((pui32App[0] & 0xfff00000) != 0x20000000)
                    || (pui32App[1] == 0xffffffff)
                    || ((pui32App[1] & 0xfff00001) != 0x00000001))
            {
                return (1);
            }
            //a valid image exists
            // and no update is needed.
            // return(0)
            return (0);
        }
        else
        {
                        //If the update not complated run the bootloader for update

            return (1);
        }
    }

}

还编写 了 BL_init_fn_hook:

void MyStartFunc(void){


            volatile uint32_t ui32Loop;

           //
           // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
           //
           ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);

           //
           // Check if the peripheral access is enabled.
           //
           while(!ROM_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))
           {
           }

           //
           // Enable the GPIO pin for the LED (PN0).  Set the direction as output, and
           // enable the GPIO pin for digital function.
           //
           ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0);

           //
           // Loop forever.
           //

           volatile  uint32_t xi;

           for( xi = 0; xi <100; xi++)
           {
               //
               // Turn on the LED.
               //
               ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);

               //
               // Delay for a bit.
               //
               for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 500000; ui32Loop++)
               {
               }

               //
               // Turn off the LED.
               //
               ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0x0);

               //
               // Delay for a bit.
               //
               for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 500000; ui32Loop++)
               {
               }
        }

}

现在、它只在调试模式下工作、但是如果我更改代码中的某个内容、则会冻结、而不会发生任何情况。  

我应该从哪里开始检查?  

那么、我有两个问题。  

为什么它仅在调试模式下工作?

  • 我是否应该修改 BL_LINK_CSS.cmd 中的内容?

为什么该代码可以在调试模式下运行、但如果我更改它卡住的内容

我读取 了 SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.2.0.295。

我们欢迎您提供任何帮助。

IM 使用  CCS 版本:10.2.0.00009、 TivaWare_C_Series-2.2.0.295。

如果我们能够开始解决这些问题、如果您能提出更好的想法、我将不胜感激。

保持安全和平静。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不确定问题是什么、它只在调试模式下工作、而不是在运行模式下工作。 您能否知道调试器再次连接到目标后代码停留在何处?  在 MyInitFunc 中、您尝试使 LED 闪烁100次。 您能否判断是否曾输入过此函数? 您能否判断是否曾输入 for 循环? 您能否将延迟从 500000更改为更大的值? 有什么不同吗?  我 可以想象这个问题与一些时序问题有关。 例如、在调试模式下 、如果您碰巧单步执行代码、则等待的时间将比500000延迟长得多。