请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我有一个定制板。 ADREFHI 和 ADREFLO 引脚未连接。 VCCAD 和 VSSAD 引脚为3.3V - GND。
MCU 中是否有内部 ADC 基准、或者是否可以使用 VCCAD 作为基准电压?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个定制板。 ADREFHI 和 ADREFLO 引脚未连接。 VCCAD 和 VSSAD 引脚为3.3V - GND。
MCU 中是否有内部 ADC 基准、或者是否可以使用 VCCAD 作为基准电压?
谢谢。