This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 未连接 ADREFHI ADREFLO 引脚和内部基准

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003979/tms570lc4357-adc-not-connected-adrefhi-adreflo-pins-and-internal-referance

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我有一个定制板。 ADREFHI 和 ADREFLO 引脚未连接。 VCCAD 和 VSSAD 引脚为3.3V - GND。

MCU 中是否有内部 ADC 基准、或者是否可以使用 VCCAD 作为基准电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟转换范围取决于基准电压:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是最高基准电压、ADREFLO 是最低基准电压。 ADC 转换没有其他内部基准。