This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:生产状态和寿命

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003720/tm4c1294ncpdt-production-status-and-life

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我计划在 我的一个项目中使用 TM4C1294NCPDT。 客户正在寻找10年的生产承诺。  

如果有计划在不久的将来停止使用此器件、您能否分享、或分享一份文档以支持此器件10年的生产承诺。

谢谢、

Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我们不会处理您在 E2E 论坛上提出的任何承诺。 请联系 TI 销售代表进行此类讨论。

    尽管如此、我可以说、我们没有计划在不久的将来停止使用此器件、而我们在 TI.com 上与 MSP430/C2000一起使用、因为这些器件是我们将继续支持的器件、包括具有较长生命周期的工业应用: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/overview.html

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的回复。  

    您是否想建议一个我可以用于以太网用例的基本 MCU 器件。 我在  TM4C1294NCPDT 中看到的最好的一点是、它具有内置的 PHY、可为我节省成本和设计时间。 我在某种程度上认为 TI 比其他人更可靠。

    我不知道如何联系我所在地区的 TI 销售人员。 我刚开始从事行业。 我以前的组织指派了一名代表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    对于以太网 MAC+PHY 集成、TM4C1294NCPDT 是一个不错的选择、如果您只需要512KB 闪存、则可以选择 TM4C1294KNCDPT。

    我在您的 myTI 个人资料中未看到任何地区信息。 我建议您联系我们的客户支持中心、详细了解您所在地区的 TI 代表: https://ticsc.service-now.com/csm

    此致、

    Ralph