This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:TI-RTOS SPI 驱动器和直接引脚控制

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003091/tm4c123ah6pm-ti-rtos-spi-driver-and-direct-pin-control

器件型号:TM4C123AH6PM

我正在尝试实现一个 AD74111编解码器芯 片、在调用将 RESET 拉至低电平以将器件配置为主从模式之前、需要将 SPI 数据输入引脚 DIN 设置为高电平或低电平。 在将芯片上的 RESET 引脚拉至低电平之前、必须将 DIN 引脚设置为高电平或低电平。 这用于配置用于记录或回放操作的部件。  我还使用 TI-RTOS 本机 SPI 驱动程序和 API 函数调用。  

在复位器件之前、是否可以直接访问 DIN 端口引脚控制并强制将 GPIO 连接到 DIN 高电平或低电平?

此致、

Bob Starr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我在此建议首先配置您需要像这样控制的 SSI 引脚作为 GPIO 来处理此操作、然后通过实际的 SSI 配置来创建并打开 SSI。

    这些引脚的工作方式是根据它们的配置方式由特定模块控制、因此、为了按照您所述操作 DIN、您需要先将其配置为 GPIO、然后将其配置为 SSI 引脚。 我所概述的方式是在 RTOS 设置中最顺利地执行此操作。 看看这是否适合您。

    此致、

    Ralph