This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:如何通过 RJ45连接将编译后的 bin 文件刻录到开发板

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003040/tmdsrm48hdk-how-to-burn-the-compiled-bin-file-to-the-development-board-through-rj45-connection

器件型号:TMDSRM48HDK

[我需要什么?]

我们公司正在努力建立 CI/CD 流水线、并需要通过互联网电缆将我们的软件下载到开发板。

[我做了什么?]

我已打开开发板上的 s2:4网络开关、并将该板连接到我们的 LAN 中。

我从路由器的后台查找了板的 IP 地址。 我可以从 Windows 计算机 ping 该板。

我已经使用 JFlash 测试了通过 JTAG 下载软件以及 ARM 仿真器。

我无法使用 TCP/IP 在 JFalsh 中建立连接。

接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Enthernet 引导加载程序将 bin 文件上载到 MCU。 我将该示例发布到以下主题。 但该示例尚未经过全面测试。  

    1. RM57Lx HDK 和 Launchpad 的示例 已经过测试

    2.已 测试 TMS570LC43x HDK 和 Launchpad 的示例

    3. TMS570LS31x HDK 的示例 --已经过测试

    4. RM48Lx HDK 的示例 --尚未经过测试

    e2e.ti.com/.../tms570ls3137-hercules-ethernet-bootloader-broken-links