This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:最大电流要求

Guru**** 2470230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002969/tms570lc4357-max-current-req

器件型号:TMS570LC4357

您能否了解 TMS570LS4357的 VCCPLL 电源的最大电流要求是什么? 它们仅在990mA 最大电流下提供 VCCPLL + VCC 电流 但是,VCCPLL 只分配了一个 BGA 球,VCC 只分配了11个球。 我无法确定为每个路由限制分配多少资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我们没有仅由 VCC PLL 消耗的电流值。