This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:用于 SPI 端口的 TM4C129 GPIO 引脚

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002974/tm4c129xnczad-tm4c129-gpio-pins-for-the-spi-port

器件型号:TM4C129XNCZAD

SPI 上的引脚 SS1xFss (或任何 SPI 引脚的任何其他 SSInFss 引脚)我假设它们可以用作 GPIO、即使正确使用 SPI 端口? 我可以在 TRM 中看到、它可以来自第1908页、但希望再次检查。 它是 SSI1Fss 的 GPIO B 端口4

Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    正确。 许多客户不使用 SSI 外设将 SS 引脚作为 GPIO 进行控制、因为它可以在 SS 线路切换时提供更大的灵活性。 只需配置 MOSI/MISO/SPI CLK 即可初始化外设、因此 SS1xFss 引脚可用于任何其他用途。

    最棒的

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。