This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB1.1支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002855/tm4c1294ncpdt-usb1-1-support

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

我的客户使用 TM4C1294NCPDT 替换了旧的 Stellaris 设计。 原始 Stellaris 板使用 USB1.1、为了最大限度地减少软件工作量、它们希望将 USB 1.1与  TM4C1294NCPDT 一起使用。

请告知如何完成此操作。  

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    USB1.1也称为"USB 全速"、这是我们支持 TM4C129x 的默认 USB 速度。 TM4C129x 提供的 USB 2.0支持是、该器件可通过外部 USB PHY 支持"USB 高速"。

    请参阅下图有关 USB 速度的信息。

    因此、您的客户不需要做任何特殊的事情来支持 USB 1.1、只需按原样使用 TivaWare 和 USB 库、他们将按自己的需要进行操作。