This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:TMDSRM48HDK IP 地址

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSRM48HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002749/tmdsrm48hdk-tmdsrm48hdk-ip-address

器件型号:TMDSRM48HDK

你(们)好

将  TMDSRM48HDK 连接到路由器时无法获取 IP 地址、但我可以获取也连接到路由器的 PC 地址、请帮助获取 TMDSRM48HDK IP 地址

我已下载以下文件

SAFETI_DIAG_LIB

Hercules DSPLIB

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    您可以使用 lwip 示例获取 HDK 的 IP 地址:

       software-dl.ti.com/.../Examples.html

      ipaddr = lwIPInit (0、emacAddress、0、0、0、 ipaddr_use_dhcp); -->返回 IP 地址

     2. 登录路由器(请参阅路由器的用户手册或支持页面以了解如何登录路由器), 您将在路由器 Web 界面中看到一个页面,其中列出了连接到路由器的设备。