This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843正在使用两个内核

Guru**** 2868640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002754/rm57l843-rm57l843-using-two-core-actively

器件型号:RM57L843

RM57Lxx 和 TMS570Lxx 系列有两个用于锁步执行的内核。 但我想知道是否有办法积极使用这两种方法。 例如、一个用于 LED 闪烁、另一个用于模拟数据测量。 它不是基于 RTOS 的应用程序。 我的意思是并行执行任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它们保持锁定状态。 第2个内核始终检查第1个内核。 您写入 CPU1寄存器的数据也会写入 CPU2寄存器。