This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:v6.1、带 Tiva 板

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002643/uniflash-v6-1-with-tiva-board

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDT

需要擦除不正确的 MAC 地址。 尝试"解锁"会显示"错误! 模块已关闭"。 如果我先读取 MAC 地址、然后尝试解锁、则错误会变为"您已经建立了闪存接口"。  

Uniflash 的此部分有一条注释、提示"在单击解锁之前、请在上电时按住复位按钮"、但这不起作用。

使用 Tiva TM4C129ENCPDT 板。