This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224:模拟回送

Guru**** 2539490 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1001896/tms570ls1224-tms570ls1224-analog-loopback

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

您能不能帮助我解释一下模拟回路。  

它是通过将 MOSI 和 SOMI 引脚物理连接在一起并 调用来实现的  

spiEnableLoopback (spi_selected_address、analog_loopback);然后监视接收缓冲器?

我是否必须对此做额外的事情?

此致

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    使用模拟环路时、无需在您的设计/PCB 中创建物理环路。  

    请注意、在图中、显示为"A"的区域是模块的数字逻辑部分、显示为"B"的区域是用于将数字信号输出到现实世界(仍在芯片内部)的模拟缓冲器、 而标有"C"的区域位于芯片外部或器件的引脚电平上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这非常清楚。 在《技术参考手册》中、并不是很清楚。  

    如果我从 Halcogen 调用函数 spiEnableLoopback (spiREG1、Analog _LBK)、

    这是启用的模拟回路类型、是启用通过接收缓冲器进行模拟回路还是通过发送缓冲器进行模拟回路、还是两者都启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此函数支持数字回送和模拟回送。 当  Loopbacktype = Analog_LBK 时、模拟回送被启用。

    RXPENA=0 ( IOLPBKTSTCR 寄存器的位0)、所以模拟回路通过发送引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。