This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:发生数据验证错误、文件加载失败。

Guru**** 2751595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHCC3235MOD, LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1000810/uniflash-a-data-verification-error-occurred-file-load-failed

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MODLAUNCHXL-CC3235SFCC3235SF

尊敬的 TI:

在 CCS 中编译工程后、我想使用 uniflash 将二进制文件加载到闪存中、但遇到以下错误。

我正在使用 LAUNCHCC3235MOD、并希望将代码闪存到32Mbit 外部存储器中。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未正确使用 Uniflash (CC32xx 不是标准的 Uniflash 器件、需要在 Uniflash 中使用 ImageCreator)。

    您应该选择其中一个 LAUNCHXL-CC3235SF、然后启动 ImageCreator。

    请参阅   https://www.ti.com/lit/swru469中的说明

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我无法连接到 ImageCreator 中的 CC3235SF Launchpad。 单击"Connect"后出现错误。

    Uniflash 检测到我的 LaunchPad。 下面是启动 ImageCreator 之前的屏幕截图:

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接失败后、您得到的错误代码是什么?

    "正在连接"消息只是临时消息-它应该成功或失败(带有错误代码)。

    确保 COM 端口未被使用( 例如由串行终端应用程序使用)。

    尝试重置器件(断开 USB 连接)并确保 SOP 引脚 为100或010。

    ImageCreator 应该起作用、这就是您需要启用的功能。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    "connection、please wait"消息不会成功或失败、它会保持不变、直到我退出 Uniflash、如果我不退出、它可以保持这种状态数小时。

    我的 launchpad 是连接到我的笔记本电脑的唯一设备、其 COM 端口未被任何其他设备使用。

    我尝试按下复位按钮(sw1)并插拔 USB、但这些选项均不起作用。

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOP 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    它是010、仅插入中间的跳线。

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 一切看起来都很好、这应该可以正常工作。

    是否可以尝试从其他 PC 进行连接? 使用不同的 USB 电缆? 可能还有其他电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使与其他 PC 连接也无法连接到它。

    您能否使用自己的、从任何代码(例如、SDK 中的 timerled_2示例)创建图像并将图像发送给我、以便我可以尝试使用 Uniflash 直接刷写图像、因为我无法使用 ImageCreator 进行创建?

    如果您有时间稍后在 E2E 中发布解决方案、您还可以通过 WebEx 会议来快速讨论此问题吗?

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您描述的是一个非常基本的硬件问题、我无法理解、无法帮助您解决。

    这与映像无关、因为您在尝试连接到设备时遇到困难。

    连接应该自动发生、我们对此不熟悉。

    您可能对电路板有问题。 您是否更改了电路板上的任何内容?

    请尝试另一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    我没有更改板上的任何内容。 我可以更轻松地使用 CCS 构建代码并将其加载到电路板上。 我还可以使用 Uniflash 连接到电路板、但不能使用 Imagecreator 连接。

    我需要连接到电路板以获取 Mac 地址、以便 ImageCreator 可以创建/编程图像。

    硬件没有问题。

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击"Aborted"时、我会显示"Aborted"消息、但它不会中止、因此我必须始终关闭整个 Uniflash 并重新启动、这是 Uniflash 软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我解决了这个问题。

    我 说得对、Uniflash 的最新版本(6.3.0)存在问题。 当您单击"Connect"或"Abort"按钮时、会发生窃听。

    我安装了较旧版本(6.0.0)、它可以正常工作。

    现在、我可以创建.sli 映像并将其刷写到外部闪存中。

    感谢您的反馈!

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。  

    我使用的是6.3.0、没有任何问题。

    主要区别在于检测方法默认设置为"automatic"(我认为默认设置为"manual")。 这就解释了为何您对启动 Uniflash 程序(而不是 Image Creator)感到困惑。

    连接或中止时没有任何问题。

    谢谢、

    Kobi