This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:休眠模式电源要求

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1001716/tm4c129xnczad-hibernation-mode-power-requirement

器件型号:TM4C129XNCZAD

在我们的新项目中,我们计划使用 TM4C129X 的内部 RTC,目前我们将 BQ32000DR 与32.768晶振以及3.0VDC 电池(BR-2032/Hen)一起使用。  

为了使用 TM4C129x 的内部 RTC、我们需要知道休眠模式下控制器的电源要求、以便我们可以执行电池寿命计算。 (我尝试在数据表中搜索、但无法找到)

另外,我们还想知道是否建议使用外部 RTC 而不是控制器的内部 RTC,这样做的代价是什么。 我们有能量计应用、RTC 的正确性与电池寿命一起至关重要。

请您解决此问题。

谢谢、此致、

Abhijit Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    我们在 器件数据表中题为"电流消耗"的第32.24节中提供了所有电流规格。

    [引用 userid="186046" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1001716/tm4c129xnczad-hibernation-mode-power-requirement ]我们还想知道是否建议使用外部 RTC 而不是控制器的内部 RTC,这种做法的代价是什么。 我们有能量计应用、RTC 的正确性与电池寿命一起至关重要。[/QUERP]

    器件不需要外部 RTC、我们也没有对外部 RTC 与内部 RTC 进行任何分析、因为内部 RTC 始终足以满足客户应用需求。

    此致、

    Ralph Jacobi