This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在 code composer studio 中运行示例时出错(HET 模块配置)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998631/tms570ls1224-getting-error-while-running-example-in-code-composer-studio-het-module-configuration

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我在运行此示例时更改了 TMS570LS1224板的引脚。

training.ti.com/hercules-how-tutorial-using-nhet-generate-pwm

我启用了 HET1驱动程序并在占空比为60%且时间周期为1000us 的 halcogen 代码发生器中配置了 NHET[16]。 还启用对应于引脚16的输出方向。

之后,我生成了代码并包含在 CCS 项目中(同一工作区文件夹)。 在 sys_main.c 中,我编写了以下代码:


/*用户代码开始(0)*/
#include "het.h"
/*用户代码结束*/

/*包含文件*/

#include "sys_common.h"
#include "system.h"

/*用户代码开始(1)*/
/*用户代码结束*/

/**@fn void main (void)
*  @应用程序主函数简介
*  @请注意、默认情况下、此函数为空。
*
*  此函数在启动后调用。
*  用户可以使用此函数来实现应用程序。
*

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

void main (void)

/*用户代码开始(3)*/
   hetInit();
   while (1){}
/*用户代码结束*/





/*用户代码开始(4)*/
void esmGroup1通知(int 位)

   返回;
   }

void esmGroup2Notification (int 位)

   返回;
   }
void pwmNotification (nhetBASE-t * nhetREG、无符号 PWM、无符号通知)

   返回;

void edgeNotification (nhetBASE-t * nhetREG、无符号边沿)

   返回;

/*用户代码结束*/

在编译代码时、我收到以下错误消息。


#20标识符"nhetBASE-t"未定义 sys_main.c /watchdog/source 第89行 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 nhetBASE-t 替换为 在 reg_het.c 中定义的 hetBASE-t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频中也错过了这一问题。 感谢王的建议。 请告诉我您从何处获得这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结构在 reg_het.h 中声明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在将 nhetBASE-t 替换为 hetBASE-t 后使示例有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、王、感谢您的建议。 该示例在执行您的建议后正常工作。