This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:我是否需要 SSI FSS 引脚?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1000679/msp432e411y-bgaevm-do-i-need-the-ssi-fss-pin

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

您好!

我的客户正在使用两个 MSP432E411Y-BGAEVM 来检查 SSI (Freescale 格式)。

当 FSS 被置位时、它们能够确认 SCLK=1MHz 的运行、
但是、当 FSS 未置位时、无法读取从器件数据。 (它们在200kHz 频率下成功。)

问题1:
是否可以在没有 FSS 引脚的情况下使用 SSI 通信?
您是否知道当 SCLK 设置为低电平时通信为何成功?

问题2:
在将 FSS 设置为低电平后、发送数据之前应等待多长时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="383475" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1000679/msp432e411y-bgaevm-do-i-need-the-ssi-fss-pin ]\n 问题1:
    是否可以在没有 FSS 引脚的情况下使用 SSI 通信?
    您是否知道当 SCLK 设置为低电平时通信为何成功?[/QUERP]

    我在技术参考手册(TRM)中发现了这一点:

    Freescale SPI 接口是一个四线制接口、其中 SSInFss 信号用作从器件选择。 如果在传统模式下工作并使用飞思卡尔 SPI 帧格式、则 SSInClk 信号的非活动状态和相位可通过 SSICR0控制寄存器的 SPO 和 SPH 位进行编程。 如果在高级、双或四 SSI 模式下运行、则必须将 SP0和 SPH 位编程为0。

    根据这些线程、FSS 信号相当于 Freescale 模式下的 SPI CS。

    [引用 userid="383475" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1000679/msp432e411y-bgaevm-do-i-need-the-ssi-fss-pin ]\n 问题2:
    在将 FSS 设置为低电平后、发送数据之前应等待多长时间?[/QUERT]

    这应该由 SSI 模块处理。 我建议通过 TRM 了解更多信息。