This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:AJSM 解锁

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1000642/rm44l520-ajsm-unlock

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:SEGGER

各位同事、大家好!

客户对 AJSM 解锁有疑问,在 spna232a 和 RM44x520数据表中找不到信息。

 

他们对使用非 XDS 调试器时如何解锁 JTAG 有疑问(例如、Segger JLink、这在 CCS 中已得到很长时间的官方支持)。  

他们需要有关 AJSM 模块及其使用方法的信息。 他们不是通过 CCS 使用 gcc 的 TI 端口作为单独的工具。 他们希望了解如何更改 JTAG 访问脚本(Segger JLink 调试器)、以便从开发人员一方获得 AJSM 模块中具有主动保护的调试访问权限。

RM44x520数据表的第6.20.6节"高级 JTAG 安全模块"提到了 AJSM 的"通过扫描解锁"寄存器。 在 JTAG 中选择 AJSM 时、他们没有看到这个寄存器的任何说明、也没有看到如何访问这个寄存器。 请提供此信息吗?

谢谢、

Daria