This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:电路板已锁定。 无法加载软件、电路板无法与调试器连接。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999987/tmdx570lc43hdk-board-is-locked-software-loading-is-not-possible-and-the-board-cannot-be-connected-with-the-debugger

器件型号:TMDX570LC43HDK

尝试将此商品退回以进行退款或更换、并且难以操作所有涉及的红色胶带。

最近的答复是:

   要发起请求退货、可能需要我们的 E2E 团队进行确认。
   请在 E2E 上发布此问题并与我们分享将出现的链接
   生成的。 您可以使用您的 myTI 帐户登录
   https://e2e.ti.com/p/addpost 非常感谢。 保持安全和健康。

没有什么帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doris、您好!

    如果您以前发布过 HDK 问题、您能给我提供链接吗?  

    将 JTAG 连接到目标板时、错误消息是什么? 您以前是否已将任何内容编程到 MCU 闪存中? HDK 是否正常供电(LED 亮起:3.3V、1.2V)? 将 USB 电缆插入 microUSB 连接器后、FTDI 芯片(U27)旁边的 LED (D12)是否已打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出发地:Sivamayam Sivasuth  
    主题:关于:其他微控制器论坛:TMDX570LC43HDK:板已锁定。 无法加载软件、电路板无法与调试器连接。

     

    我和同一个人(QJ Wang)交谈过、这里是链接: TMS570LC4357:TMS570已锁定-其他微控制器论坛-其他微控制器- TI E2E 支持论坛

     

    1. 将 JTAG 连接到目标板时、错误消息是什么?

    DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包9.3.0.00032)

     

    1. 您以前是否已将任何内容编程到 MCU 闪存中?

    是的、我们对源代码进行了编程

     

    1. HDK 是否正常供电(LED 亮起:3.3V、1.2V)? 将 USB 电缆插入 microUSB 连接器后、FTDI 芯片(U27)旁边的 LED (D12)是否已打开?

    nERROR –OFF

    电源轨 LED 指示灯-全部亮起

    LED D12 -亮起

     

    我花了半天以上的时间重复这些步骤(由王杰在论坛上发布到我的问题上)、没有成功

     

    第一。  按下 复位(nRST)按钮并 按住     它-- HDK 上的 S3

    2。 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”

    当弹出消息窗口(图1和2)时、单击"Cancel"(取消)、然后重复#1和#2

     

    Suthan Sivamayam

    嵌入式系统工程师

    Zoomlion 重工业 NA、Inc.     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suthan、

    我认为 JTAG 问题是由闪存中的代码引起的。 我以前曾重复过这种问题、通常需要几次时间才能重新连接到 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试 过很多次(花了半天时间尝试解决这个问题、并且在不同的日子里、在这个网站前后都有几个小时)-因此、我们希望有一个新的电路板能够正常工作、以换取锁定的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 据我所知、这是将 JTAG 重新连接到目标的唯一方法。