This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用 N2HET 实现 I2C 应用手册:源文件/ HET 源在哪里

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998923/tms570ls0714-i2c-implementation-using-n2het-app-note-where-are-the-source-files-het-sources

器件型号:TMS570LS0714

我发现随附了此 TI 应用报告

 。 该工程的源文件在哪里引用?  似乎其他论坛引用了名为"N2HET_EMU_I2C.ZIP]的某些存档、我无法找到它。

对此有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您引用的是未发布的应用手册、因此它可能包含未经审核和未经验证的信息。 话虽如此、您可以在 以下位置下载使用 N2HET 的 I2C 实现示例:https://www.hackster.io/jancumps/hercules-tms570ls04-i2c-driver-library-9455e8

    Jan *** 是 Hercules 器件相关信息的可靠来源、并使用此系列安全 MCU 创建了许多演示项目。 请在此处查找: https://www.hackster.io/texasinstruments/products/hercules-microcontroller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回复。

    但我检查了您的第一个链接,并且引用了该页面:  

    "。。  这项工作不是来自我的大脑。 n2het I2C 库由 德州仪器 的员工开发和发布。  "

    但是、链接在 TI 网站上已失效。

    您知道什么是他在那里称为 TI 开发的库吗?

    很抱歉、在时间压力下尝试节省时间并使用可用代码。 如果可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vo1d:

    请找到仿真 I2C 的 NHET 源代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    : 谢谢! 我下载了它、并将尝试执行 asap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    免责声明:请注意、此代码仅作为示例提供、必须将其视为示例。 它不附带经过审核/发布的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不知道如何对 HET 进行编程、但是、

    是否仍然可以在其他空闲 HET 通道上运行 PWM、而在专用于 PWM 的2个通道上运行 I2C?

    或者、同一 HET 现在是否没有空间/资源和时间来执行几个 PWM 的侧边演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我所知、Sunil Oak 必须经过测试才能为我们工作。