This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:当处理器接收到故障中断(&quot)消息时、这是被调用的代码

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998578/tm4c123gh6pm-this-is-the-code-that-gets-called-when-the-processor-receives-a-fault-interrupt-message

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

你好。

我们的客户尝试从头开始构建 GPIO 驱动器,当他通过设置 RCGCTIMER 寄存器上的相应位来处理 GPIO 部分的指令时,该位未设置并转至中断。 可能的问题是什么?
调试器会给他这个注释
"这是处理器收到故障时调用的代码
中断。  这只是进入一个无限循环、从而保持系统状态
 供调试器检查。"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     客户不会使用 TivaWare 外设驱动程序库有什么原因吗? 这是一个经过验证的驱动程序库、 便于客户进行快速的软件开发。 您说过构建 GPIO 驱动程序、然后提到设置 RCGCTIMER 中的位。 RCGCTIMER 是计时器模块的时钟门控寄存器、而不是 GPIO 的时钟门控寄存器。 如果客户的问题是由时钟引起的、RCGCGPIO 寄存器是用来启用 GPIO 模块时钟的寄存器。 同样、我强烈建议客户使用 TivaWare 库进行软件开发。 在 DRM 中编写代码(直接存储器操作)很容易出错。 另请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/695568/faq-read-before-posting-tm4c-forum-general-guidelines 中的常见问题解答4 、我们不支持 DRM 编码风格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已附上客户的文件。 请参阅"GPIO_TEST4.rar"
    您可能会在审阅时发现错误。 他仍然遇到同样的问题。

    e2e.ti.com/.../GPIO_5F00_TEST4.rar

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我运行了测试代码、代码卡在 RCC_init 中 、即时钟启动。 当 TivaWare 已经具有完全相同的驱动程序时、重新设计编写时钟初始化例程的轮子实际上没有任何好处。  其余驱动器也是如此。 时钟启动是一个非常复杂的软件序列、我不会推荐任何编写自己的时钟的人。 如果客户必须为其编写自己的驱动程序、我建议他参考 TivaWare SysCtlClcokSet()以了解其完成方式。  我不想粗鲁,但我会再次重申,我不建议从头开始编写时钟启动,我在上一个答复中明确指出,根据常见问题解答,我们不支持 DRM 编码风格。 如果有人必须写入 DRM、请参考 TivaWare 源代码。  

    void
    SysCtlClockSet(uint32_t ui32Config)
    {
        uint32_t ui32Delay, ui32RCC, ui32RCC2;
    
        //
        // Get the current value of the RCC and RCC2 registers.
        //
        ui32RCC = HWREG(SYSCTL_RCC);
        ui32RCC2 = HWREG(SYSCTL_RCC2);
    
        //
        // Bypass the PLL and system clock dividers for now.
        //
        ui32RCC |= SYSCTL_RCC_BYPASS;
        ui32RCC &= ~(SYSCTL_RCC_USESYSDIV);
        ui32RCC2 |= SYSCTL_RCC2_BYPASS2;
    
        //
        // Write the new RCC value.
        //
        HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
        HWREG(SYSCTL_RCC2) = ui32RCC2;
    
        //
        // See if the oscillator needs to be enabled.
        //
        if((ui32RCC & SYSCTL_RCC_MOSCDIS) && !(ui32Config & SYSCTL_MAIN_OSC_DIS))
        {
            //
            // Make sure that the required oscillators are enabled.  For now, the
            // previously enabled oscillators must be enabled along with the newly
            // requested oscillators.
            //
            ui32RCC &= (~SYSCTL_RCC_MOSCDIS | (ui32Config & SYSCTL_MAIN_OSC_DIS));
    
            //
            // Clear the MOSC power up raw interrupt status to be sure it is not
            // set when waiting below.
            //
            HWREG(SYSCTL_MISC) = SYSCTL_MISC_MOSCPUPMIS;
    
            //
            // Write the new RCC value.
            //
            HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
    
            //
            // Timeout using the legacy delay value.
            //
            ui32Delay = 524288;
    
            while((HWREG(SYSCTL_RIS) & SYSCTL_RIS_MOSCPUPRIS) == 0)
            {
                ui32Delay--;
    
                if(ui32Delay == 0)
                {
                    break;
                }
            }
    
            //
            // If the main oscillator failed to start up then do not switch to
            // it and return.
            //
            if(ui32Delay == 0)
            {
                return;
            }
    
        }
    
        //
        // Set the new crystal value and oscillator source.  Because the OSCSRC2
        // field in RCC2 overlaps the XTAL field in RCC, the OSCSRC field has a
        // special encoding within ui32Config to avoid the overlap.
        //
        ui32RCC &= ~(SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
        ui32RCC |= ui32Config & (SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
        ui32RCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_M);
        ui32RCC2 |= ui32Config & (SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
        ui32RCC2 |= (ui32Config & 0x00000008) << 3;
    
        //
        // Write the new RCC value.
        //
        HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
        HWREG(SYSCTL_RCC2) = ui32RCC2;
    
        //
        // Set the PLL configuration.
        //
        ui32RCC &= ~SYSCTL_RCC_PWRDN;
        ui32RCC |= ui32Config & SYSCTL_RCC_PWRDN;
        ui32RCC2 &= ~SYSCTL_RCC2_PWRDN2;
        ui32RCC2 |= ui32Config & SYSCTL_RCC2_PWRDN2;
    
        //
        // Clear the PLL lock interrupt.
        //
        HWREG(SYSCTL_MISC) = SYSCTL_MISC_PLLLMIS;
    
        //
        // Write the new RCC value.
        //
        if(ui32RCC2 & SYSCTL_RCC2_USERCC2)
        {
            HWREG(SYSCTL_RCC2) = ui32RCC2;
            HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
        }
        else
        {
            HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
            HWREG(SYSCTL_RCC2) = ui32RCC2;
        }
    
        //
        // Set the requested system divider and disable the appropriate
        // oscillators.  This value is not written immediately.
        //
        ui32RCC &= ~(SYSCTL_RCC_SYSDIV_M | SYSCTL_RCC_USESYSDIV |
                     SYSCTL_RCC_MOSCDIS);
        ui32RCC |= ui32Config & (SYSCTL_RCC_SYSDIV_M | SYSCTL_RCC_USESYSDIV |
                                 SYSCTL_RCC_MOSCDIS);
        ui32RCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_SYSDIV2_M);
        ui32RCC2 |= ui32Config & SYSCTL_RCC2_SYSDIV2_M;
        if(ui32Config & SYSCTL_RCC2_DIV400)
        {
            ui32RCC |= SYSCTL_RCC_USESYSDIV;
            ui32RCC2 &= ~(SYSCTL_RCC_USESYSDIV);
            ui32RCC2 |= ui32Config & (SYSCTL_RCC2_DIV400 | SYSCTL_RCC2_SYSDIV2LSB);
        }
        else
        {
            ui32RCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_DIV400);
        }
    
        //
        // See if the PLL output is being used to clock the system.
        //
        if(!(ui32Config & SYSCTL_RCC_BYPASS))
        {
            //
            // Wait until the PLL has locked.
            //
            for(ui32Delay = 32768; ui32Delay > 0; ui32Delay--)
            {
                if((HWREG(SYSCTL_PLLSTAT) & SYSCTL_PLLSTAT_LOCK))
                {
                    break;
                }
            }
    
            //
            // Enable use of the PLL.
            //
            ui32RCC &= ~(SYSCTL_RCC_BYPASS);
            ui32RCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_BYPASS2);
        }
    
        //
        // Write the final RCC value.
        //
        HWREG(SYSCTL_RCC) = ui32RCC;
        HWREG(SYSCTL_RCC2) = ui32RCC2;
    
        //
        // Delay for a little bit so that the system divider takes effect.
        //
        SysCtlDelay(16);
    }
    
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心查尔斯。 我会让客户知道、因为他一直在审查代码。

    此致、

    艺术